我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:TwidoSuite中如何添加硬件选件?
问题描述:
TwidoSuite中如何添加硬件选件。

所属产品线:
TwidoSuite

解决方法:

以TWDLCAE40DRF为例,进入描述窗口,

1.选中TWDNAC485T并配置Modbus协议地址为1,网络元素配置一般Modbus元素并配置Modbus协议从站3;

2.配置操作卡和操作显示;

3.配置以太网接口并配置IP地址;

4.本体上串口配置为Modbus协议并连接到以太网接口模块。