我们今天能为您提供什么帮助?

Video:TwidoSuite中如何编写梯形图?

问题描述:
编写梯形图。

所属产品线:
TwidoSuite

解决方法:

1.打开程序窗口,点击编程;

2.选择编辑程序任务,进入程序编辑窗口;

3.点击添加段,此段显示一个空的梯级,点击常开常闭触点按钮插入所选梯级左侧,点击线圈插入所选梯级右侧;

4.点击分析程序图标编译程序;

5.对每个段或梯级定义标题和注释信息。