我们今天能为您提供什么帮助?

Video:TwidoSuite中如何使用外部输入控制CPU运行停止?

问题描述:
TwidoSuite中如何使用外部输入控制CPU运行停止。

所属产品线:
TwidoSuite

解决方法:

程序应用窗口配置,配置硬件,选中处理器,在输入表中找到运行/停止列,单击该方框可激活该选项,可在不同输入通道中切换,只有一个输入通道可作为运行/停止控制输入,点击应用,连接处理器,发送运行命令,提示不能改操作模式,将%I0.4强制为1,处理器运行,将强制取消,处理器停止。