我们今天能为您提供什么帮助?

Video:TwidoSuite中如何修改内部定时器参数?

问题描述:
TwidoSuite中如何修改内部定时器参数。

所属产品线:
TwidoSuite

解决方法:

1.程序中进入配置,配置数据任务;

2.对象分类中选择功能块,功能块分类中选%TM,进入%TM配置窗口;

3.给定时器定义变量名称,类型列中指定定时器功能,时基设置,预设值可手动输入一个值,可调整列表示是否可以使用动态数据表编辑器更改预设值;

4.在程序中调用%TM0。