我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:TwidoSuite中如何编辑系统时间?
问题描述:
TwidoSuite中如何编辑系统时间。

所属产品线:
TwidoSuite

解决方法:

RTC在部件标签上带有一个时间制的修正值,输入此修正值,才能对其初始化。RTC修正值需要在在线模式下配置:

1.程序调试,连接建立通讯;

2.检查PLC任务,配置实时时钟,修正因数中输入值;

3.调整实时时钟时间,手动输入时间,同步按钮将RTC当前时间与计算机当前时间同步;4.%SW49~%SW53和%S50可设定时钟