我们今天能为您提供什么帮助?

Video:TwidoSuite中如何使用USB电缆传输应用程序?

问题描述:
TwidoSuite中如何使用USB电缆传输应用程序。

所属产品线:
TwidoSuite

解决方法:

1.USB编程电缆拨码拨到0或2位置;

2.安装Modbus驱动程序;

3.将USB电缆插入计算机,安装USB驱动;

4.配置Modbus驱动为COM7;

5.首选项窗口找到连接管理可看到COM7;

6.程序窗口调试界面,选择COM7点击确定与PLC建立连接,选择从PC到控制器,点击确定向PLC传输应用程序;

7.在控制面板上点击运行即可启动控制器。