我们今天能为您提供什么帮助?

Video:如何在TwidoSoft软件中调用子程序?

问题描述:
如何在TwidoSoft软件中调用子程序。

所属产品线:
Twido Soft

解决方法:

1.在主程序最后添加一行特殊线圈END结束指令。

2.新建一行子程序:在新建的程序梯级头内设置为子程序,然后定义子程序标号,点击”确认”,在梯级头上会自动生成子程序的编号。

3.在需要调用子程序的地方添加”跳转或调用子程序”,写入子程序编号。