我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:如何在TwidoSoft软件中实现程序安全性?
问题描述:
如何在TwidoSoft软件中实现程序安全性。

所属产品线:
Twido Soft

解决方法:

1:打开工程后在”控制器”菜单栏中选择”保护程序”,非编程人员联机后只能监视程序的运行状态,可以看见程序运行界面,不能显示程序逻辑本身,不能对PLC内的程序进行编辑,不能上载。

2:打开"程序"菜单栏中”修改口令”,在”更改口令”中输入密码,则PC联机时必须输入此密码,没有此密码,则不能上载,不能在线监视程序运行,不能修改程序,但可以看见原程序,此程序在别的PC机上打开也需要密码。