Video:如何在TwidoSoft软件中使用USB电缆传输应用程序?
问题描述:
如何在TwidoSoft软件中使用USB电缆传输应用程序。所属产品线:
Twido Soft解决方法:
1. 将USB线拨码拨到0或2的位置。
2. 安装USB线的驱动
3 .安装 Modbus 驱动
4 .在”文件”菜单栏中选择”首选项”,在弹出的”首选设置”对话框中选择”连接管理”,在”连接管理”子菜单栏中”连接方式”选择”USB”。
5 .在Modbus 驱动管理器中选择USB线所占用的端口,其余通讯参数与电脑COM口一致。最后在”控制器”菜单中选择”连接”即可。
是否有帮助?