我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:如何在TwidoSoft软件中使用以太网线传输应用程序?
问题描述:
如何在TwidoSoft软件中使用以太网线传输应用程序。

所属产品线:
Twido Soft

解决方法:

1. 确认CPU的IP地址,确保PC机与其在同一网段。

2. 使用交叉网线建立物理连接。

3. 在”文件”菜单栏中选择”首选项”,在弹出的”首选设置”对话框中选择”连接管理”,在”连接管理”子菜单栏中点击”添加”按钮,写入名称,连接方式选择”TCP/IP",填入IP地址。

4. 在连接选项中选择建立的连接名称。最后在”控制器”菜单中选择”连接”即可。