我们今天能为您提供什么帮助?

Video:Vijeo Deigner如何建立触摸屏与PLC的通讯?

问题描述:
Vijeo Deigner如何建立触摸屏与PLC的通讯。

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

新建Unity工程,新建变量标签,动态数据表,新建HMI工程,IO管理器Modbus TCP设备,IP地址对应Quantum仿真地址127.0.0.1,新建HMI变量标签,组态画面对应变量标签,编译保存,启动模拟生成,双字更改为低字优先。