我们今天能为您提供什么帮助?

Video:Vijeo Designer如何上载下载触摸屏程序?

问题描述:
上载下载触摸屏程序。

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

Target1——属性栏找到下载菜单,三种下载方式:

1:以太网;

2:USB;

3:文件系统(U盘或者CF卡),以太网下载需要设置HMI的IP和电脑IP设置在一个网段内,USB线下载需要用XBTZG935数据线,CF卡或者U盘下载需要现在U盘建立下载文件,然后直接将U盘插接在触摸屏上即可;Target属性栏——包括编辑工程启用之后下载到HMI里面,方可上传。