我们今天能为您提供什么帮助?

Video:Citect2015如何授权和选型?

问题描述:
Citect2015如何授权和选型。

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

vijeo citect和citect scada区别:7.4版本之前,vijeo citect包含OPC服务器,OFS软件,citect sacda不包含OPC服务器和OFS软件,加密狗不可混用;7.4版本及以后版本两个软件加密狗可通用,7.5版本开始两个软件均包含OFS软件。Citect架构分CS,BS,单机版。工程开发时不需要授权,运行时如果和下位通讯可运行15分钟,不和下位不通讯运行时间无限制。Citect工程中本地标签,磁盘标签不计算在点数之内。计算机设置向导勾选kernal,运行工程后,在运行管理器右键点击用户,选择kernal,查看菜单中选择常规,打开的窗口中tota即工程中实际使用的点数。加密狗信息可在citect工程管理器-”帮助“"-"sentinal密钥更新”查看,也可在citect官网https://softwaresupport.aveva.com/LicenseGenerator/Citect/#?selectedTab=LicenseGenerator查看狗信息。