Video:Somachine Basic软件中高速计数器(HSC)功能如何配置?
问题描述:
Somachine Basic软件中高速计数器(HSC)功能配置所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)解决方法:
1.打开软件,进入配置窗口,点击高速计数,配置高速计数,以加减计数为例;
2.设置HSC的各参数;
3.进入编程页面,调用HSC的功能块,设置功能块的管脚;
4.进入试运行页面,打开仿真器;
5.模拟高速计数的加减计数。
是否有帮助?