我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:ATV312变频器的菜单结构包括哪些?
问题描述:
ATV312变频器的菜单结构包括哪些。

所属产品线:
ATV312变频器

解决方法:

本视频介绍了ATV312变频器菜单,包括“"rEF-"、"SEt-"、"drC-"、"I-O-"、”CtL-"、“"FUn-"、"FLt-"、”CON-"、“"SUP-"共9个菜单及其主要功能。