我们今天能为您提供什么帮助?

Video:ATV312变频器 MODE按键切换本机面板控制启停和调速的实现方法是?

问题描述:
ATV312变频器 MODE按键切换本机面板控制启停和调速的实现方法是。

所属产品线:
ATV312变频器

解决方法:

本视频介绍了ATV312变频器通过MODE按键切换本机面板控制启停和调速的实现方法,以及如何在本机面板控制调速和菜单浏览模式间切换。

固件版本V5.1IE54及以上的产品可以使用该方法。 在rdy状态下长按MODE键3S,面板显示LOC且左侧三个LED灯循环闪烁,松开MODE键,面板显示rdy,表示此时为本地控制模式,按RUN键即可起动变频器,旋转导航键可以直接调整频率。此时导航键无法浏览菜单,按ESC键2S,左侧三个灯同时闪烁,此时通过导航旋钮可浏览菜单。反复按ESC键2S就可以在电位计调速和浏览菜单两种模式中切换。再次长按MODE键3S,面板显示rEN,左侧三个灯熄灭,表示回到了默认的端子控制方式。