我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:ATV312变频器如何设置和取消密码?
问题描述:
ATV312变频器如何设置和取消密码。

所属产品线:
ATV312变频器

解决方法:

本视频介绍了ATV312变频器设置密码的意义及如何设置和取消密码。 进入SUP-菜单中的COD参数,,默认显示OFF,表示没有设置密码,旋转导航键设置密码并确认后自动显示ON,表示改变频器已设置了密码,已设置了密码的变频器只能显示SUP-和rEF-两个菜单。此时如果需要查看或修改配置参数,必须在COD参数中输入正确的密码,输入错误或者重新上电,都会显示ON。 如果需要取消密码,输入正确密码后,将显示正确的密码,旋转导航键改为OFF即可。