我们今天能为您提供什么帮助?

Video:如何使用ATV312变频器的预设速度(多段速)功能?

问题描述:
如何使用ATV312变频器的预设速度(多段速)功能。

所属产品线:
ATV312变频器

解决方法:

本视频介绍了ATV312变频器如何设置使用预设速度功能。

进入FUN-菜单,PSS-子菜单,然后对预设速度的逻辑输入进行分配,如PS2设置为LI3来激活2个预设速度,PS4设置为LI4来激活4个预设速度,PS8设置为LI5来激活8个预设速度,PS16设置为LI6来激活16个预设速度。此时SP2至SP16才可见,根据由低位到高位PS2、PS4、PS8、PS16的0/1组合状态来确定与SP2至SP16共15个速度值的对应。比如,四个端子信号均为0时,速度值来自Fr1;为0001时,速度值来自SP2;为0010时,速度值来自SP3。