我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:如何设置ATS22软起动器的Modbus通讯参数?
问题描述:
如何设置ATS22软起动器的Modbus通讯参数。

所属产品线:
ATS22软起动器

解决方法:

本视频介绍了ATS22软起动器如何进入高级通讯菜单以及通讯相关参数的设置,包括通讯地址、通讯速率、通讯格式、通讯超时、命令通道的含义及设置时候的注意事项。