我们今天能为您提供什么帮助?

Video:ATV61或ATV71变频器的接线端子分布及功能是怎样的?

问题描述:
ATV61或ATV71变频器的接线端子分布及功能是怎样的。

所属产品线:
ATV71变频器; ATV61变频器

解决方法:

本视频介绍了ATV61/71变频器的端子接线,包括动力端子和控制端子。

动力端子包括电源端子、动力输出端子和直流母线端子接线。控制端子包括控制回路电源端子,继电器输出端子、模拟量输出端子、数字量输入端子、模拟量输入端子。并介绍了拨码SW1/2的设置。