我们今天能为您提供什么帮助?

Video:如何对ATV61或ATV71变频器进行恢复出厂设置的操作?

问题描述:
如何对ATV61或ATV71变频器进行恢复出厂设置的操作。

所属产品线:
ATV71变频器; ATV61变频器

解决方法:

本视频介绍了ATV61/71变频器恢复出厂设置的操作步骤。进入1.12出厂设置,首先参数组列表选择全部,然后进入回到出厂出厂设置参数,按确认键,再次确认后即可恢复出厂设置。