我们今天能为您提供什么帮助?

Video:如何使用ATV61或ATV71变频器的预置速度(多段速)功能?

问题描述:
如何使用ATV61或ATV71变频器的预置速度(多段速)功能。

所属产品线:
ATV71变频器; ATV61变频器

解决方法:

本视频介绍了ATV61/71变频器预置速度功能。

预置速度优先级低于寸动,且与转矩控制不兼容。可以选择2个、4个、8个或者16个预置速度。设置方法是进入1.7应用功能菜单,预置速度子菜单,设置预置速度数量对应的逻辑输入端子分配以及它们对应不同的预置速度值。