Video:如何使用ATV61或ATV71变频器的参数组切换功能?
问题描述:
如何使用ATV61或ATV71变频器的参数组切换功能。所属产品线:
ATV71变频器; ATV61变频器解决方法:
本视频介绍了ATV61/71变频器参数组切换功能。
设置方法是进入1.7应用功能菜单,参数组切换子菜单,设置参数组对应的逻辑输入端子分配,然后选择需要切换的参数,最多15个,最后分别修改第一组、第二组、第三组参数的数值。
是否有帮助?




本视频介绍了ATV61/71变频器参数组切换功能。
设置方法是进入1.7应用功能菜单,参数组切换子菜单,设置参数组对应的逻辑输入端子分配,然后选择需要切换的参数,最多15个,最后分别修改第一组、第二组、第三组参数的数值。
是否有帮助?