我们今天能为您提供什么帮助?

Video:ATV61/71变频器多电机怎么设置?

问题描述:
ATV61/71变频器多电机怎么设置。

所属产品线:
ATV71变频器; ATV61变频器

解决方法:

本视频介绍ATV61/71变频器多电机设置方法。

在变频器主菜单中找到1.7应用功能,将多电机设置菜单中的多电机参数修改为YES,二套电机修改LI4,三套电机修改LI5,在1.4电机参数菜单中修改电机电流,闭合LI4设置电机电流为3A,断开LI4闭合LI5设置电机电流为4A,此时LI4、LI5断开时为电机一电流2A,LI4闭合为电机二电流3A,LI5闭合为电机三电流4A。其它电机参数设置方法和以上步骤相同。