我们今天能为您提供什么帮助?

Video:ATV61/71变频器小电机测试时误报OPF2故障如何解决?

问题描述:
ATV61/71变频器小电机测试时误报OPF2故障如何解决。

所属产品线:
ATV71变频器; ATV61变频器

解决方法:

本视频介绍ATV61/71变频器小电机测试时误报OPF2故障的处理方法:在变频器菜单中找到1.8故障处理,进入找到电机缺相子菜单,将电机缺相设置为否。此时缺相保护就设置为不保护,再次启动变频器时将不会报OPF2故障。