我们今天能为您提供什么帮助?

Video:ATS48软起动器三角形接法怎么接线?

问题描述:
ATS48软起动器三角形接法怎么接线。

所属产品线:
ATS48软起动器

解决方法:

本视频介绍ATS48软起动器三角形接法:当ATS48连接到电机电源端子时可以构成三角形接法;将端子2/T1、4/T2、6/T3接到电机端子U1、V1、W1上,将电机端子另一端U2、V2、W2 接到ATS48端子3/L2、5/L3、1/L1上;设置ATS48参数DLT为ON,设置IN为电机铭牌电流,设置R1为R1L。