我们今天能为您提供什么帮助?

Video:ATS48软起动器面板操作方法及参数结构怎么定义?

问题描述:
ATS48软起动器面板操作方法及参数结构怎么定义。

所属产品线:
ATS48软起动器

解决方法:

本视频介绍ATS48软起动器面板操作及参数结构。

操作面板介绍了显示屏及显示内容,功能键分别介绍了上下箭头键、ESC功能键、ENT功能键的功能。ATS48菜单结构介绍如下:在初始界面下,按上下功能键均可进入软起动器菜单栏,菜单栏分别介绍了DRC菜单、PRO菜单、IO菜单、ST2菜单、COP菜单、SUP菜单的内容和设置。