我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:ATS48软起动器级联功能激活怎么设置?
问题描述:
ATS48软起动器级联功能激活怎么设置。

所属产品线:
ATS48软起动器

解决方法:

本视频介绍ATS48软起动器级联功能激活设置方法:

1、设置继电器R1,在IO菜单中找到R1,将R1的参数R1F修改为R1I;

2、设置逻辑输入参数LI3,在IO菜单中找到LI3,将LI3参数LIA修改为NO;

3、设置级联参数,在DRC菜单中找到CSC,将CSC的参数OFF修改为ON;

4、再次设置逻辑输入LI3,在IO菜单中找到LI3,将LI3的参数NO修改为LIC;

5、设置停车类型STY,在SET菜单中找到STY,将STY的参数F修改为D。