我们今天能为您提供什么帮助?

Video:ATS48软起动器Modbus通讯参数怎么设置?

问题描述:
ATS48软起动器Modbus通讯参数怎么设置。

所属产品线:
ATS48软起动器

解决方法:

本视频介绍ATS48软起动器Modbus通讯参数设置方法:进入通讯菜单COP,可以设置ATS48 Modbus地址 ADD,设置范围为0到31;波特率 TBR,可选项分别有19.2/9.6/4.8;Modbus格式 FOR,可选项分别有8N1/8N2/8E1/8O1;TLP可以设置通讯超时时间。