Video:ATS48软起动器“PHF”故障分析及如何处理?
问题描述:
ATS48软起动器“PHF”故障分析及如何处理?所属产品线:
ATS48软起动器解决方法:
本视频介绍ATS48软起动器“PHF”故障分析与处理。
1、ATS48软起动器报“PHF”故障发生的原因分别有:选型匹配原因、接线原因、参数设置原因;
2、ATS48软起动器故障处理方法分别有:启动时发生“PHF”故障处理方法、运行时发生“PHF”故障处理方法、停车时发生“PHF”故障处理方法,详细的ATS48软起动器“PHF”故障处理方法介绍请查看视频文件。
是否有帮助?