我们今天能为您提供什么帮助?

Video:ATV12变频器端子怎么接线?

问题描述:
ATV12变频器端子怎么接线。

所属产品线:
ATV12变频器

解决方法:

本视频介绍ATV12变频器端子接线。

介绍ATV12动力端子位置和接线,其中包括电源端子、电机端子、SW100 EMC隔离端子;

介绍控制端子位置和接线,其中包括模拟量输入和输出的电源端子、继电器输出端子、可编程逻辑输入端子、可编程逻辑输出端子、模拟量输入端子、模拟量输出端子、通讯RJ45端口。