我们今天能为您提供什么帮助?

Video:ATV12变频器给定通道和命令通道怎么设置?

问题描述:
ATV12变频器给定通道和命令通道怎么设置。

所属产品线:
ATV12变频器

解决方法:

本视频介绍ATV12变频器给定通道和命令通道设置方法。

按MODE键,进入配置模式CONF, 在配置模式CONF中找到FULL,进入FULL菜单找到CTL-,在CTL-菜单中找到给定通道FR1,可以选择AI1、LCC、NDB、AIU1等选项。

找到CHCF菜单,将组合通道CHCF中非分离模式SIN修改为分离模式SEP,最后进入给定通道CD1即以选择TER、LOC、LCC、NDB等选项。