Video:ATV12变频器预置速度怎么设置?
问题描述:
ATV12变频器预置速度怎么设置。所属产品线:
ATV12变频器解决方法:
本视频介绍ATV12变频器预置速度设置方法:
按MODE键,进入配置模式CONF,在CONF中找到FULL,找到FUN-菜单,在FUN-菜单中找到PSS-菜单,进入PSS-菜单找到两个预置速度PS2,可以设置为L2H;
找到四个预置速度PS4,可以设置为L3H;
找到八个预置速度PS8,可以设置为L4H;此时八个预置速度设置完成。可以通过参数SP2至SP8设置对应的预设频率。
是否有帮助?