Video:ATV12变频器PID参数怎么设置?
问题描述:
ATV12变频器PID参数怎么设置。所属产品线:
ATV12变频器解决方法:
本视频介绍ATV12变频器PID参数设置方法:
按MODE键,在配置模式CONF中找到FULL,进入FULL找到PID-参数,将参数PID反馈PIF修改为AI1,此时AI1作为PID反馈通道,如果AI1被占用则不能被设置;
参数RPG RIG RDG FBS参数需要根据现场情况设定;
进入内部PID给定参数P11,将P11参数修改为YES,此时PID给定为内部PID给定,进入参数RP1可进行内部PID给定,进入PR2、PR4参数可以设置为预置速度给定;
进入参数PAU可以设置PID自动/手动分配。
是否有帮助?