我们今天能为您提供什么帮助?

Video:ATV12变频器Modbus通讯怎么设置?

问题描述:
ATV12变频器Modbus通讯怎么设置。

所属产品线:
ATV12变频器

解决方法:

本视频介绍ATV12变频器Modbus通讯参数设置方法。

按MODE键,进入配置模式CONF找到FULL,进入FULL找到通讯菜单CON-,进入CON-菜单可以设置ATV12 Modbus地址 ADD,设置范围为1到247;

波特率 TBR,可选项分别有38.4/19.2/9.6/4.8;

Modbus格式 FOR,可选项分别有8N1/8N2/8E1/8O1;

TTO可以设置通讯超时时间。