我们今天能为您提供什么帮助?

Video:ATV12变频器电机控制方式怎么设置?

问题描述:
ATV12变频器电机控制方式怎么设置。

所属产品线:
ATV12变频器

解决方法:

本视频介绍ATV12变频器电机控制方式的设置方法:按MODE键,在配置模式CONF中找到FULL,进入FULL找到DRC菜单,在DRC菜单找到参数CTT,此时有三种控制方式可以选择,分别为电压矢量PERF、压频比STD、可变转矩PUNP,可根据现场需求选择相应控制方式。