我们今天能为您提供什么帮助?

Video:ATV12变频器电机参数自整定怎么设置?

问题描述:
ATV12变频器电机参数自整定怎么设置。

所属产品线:
ATV12变频器

解决方法:

本视频介绍ATV12变频器电机参数自整定的设置方法:按MODE键,进入配置模式CONF找到FULL,进入FULL找到DRC,进入参数DRC找到参数自整定TUN,将默认NO改为YES后确认,此时正在进行自整定,当状态TUN显示DONE时表示自整定以完成。