我们今天能为您提供什么帮助?

Video:ATV303变频器接线端子如何定义?

问题描述:
ATV303变频器接线端子如何定义。

所属产品线:
ATV303变频器

解决方法:

本视频介绍ATV303变频器端子如何定义。介绍了ATV303动力端子定义和作用,其中包括电源端子、电机端子;介绍了控制端子定义和作用,其中包括模拟量输入和输出的电源端子、继电器输出端子、可编程逻辑输入端子、可编程逻辑输出端子、模拟量输入端子、模拟量输出端子、通讯RJ45端口。