我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:ATV303变频器菜单结构是怎样的?
问题描述:
ATV303变频器菜单结构介绍

所属产品线:
ATV303变频器

解决方法:

介绍了ATV303变频器的菜单结构:

1、介绍了面板显示--11的原因;

2、介绍了模式键可以在给定、监视、配置三种模式之间切换;

3、介绍了给定、监视、配置三种模式的功能及包含的菜单和参数;

4、介绍了完整菜单FULL所包含菜单及功能。