我们今天能为您提供什么帮助?

Video:ATV303变频器给定与命令通道如何设置?

问题描述:
ATV303变频器给定与命令通道

所属产品线:
ATV303变频器

解决方法:

介绍了ATV303变频器给定与命令通道。

1、变频器运行的两个必要因素:运行频率设置和启停设置;

2、给定通道设置参数401的进入步骤及该参数内各选项表示的含义;

3、给定通道设置参数407不可见的原因,进入参数407的步骤及该参数内各选项表示的含义。