我们今天能为您提供什么帮助?

Video:ATV303变频器PID调节器参数如何设置?

问题描述:
ATV303变频器PID调节器参数设置

所属产品线:
ATV303变频器

解决方法:

介绍了ATV303变频器 PID简单设置:进入参数59-,59.00设置PID反馈,59.01为比例增益,59.02为积分增益,59.05用来设置是否激活内部PID给定,改为01激活内部给定,可通过参数59.11设置目标值。