我们今天能为您提供什么帮助?

Video:ATV212变频器端子分布及功能分别是怎样的?

问题描述:
ATV212变频器端子介绍

所属产品线:
ATV212变频器

解决方法:

介绍了ATV212变频器的端子包括控制端子和动力端子的作用和参数: ATV212变频器逻辑输入端子和模拟输出端子能实现的功能及其对应的参数; ATV212变频器继电器输出端子的特性及其对应的参数; ATV212变频器模拟输入端子的特性,拨码开关的作用,输入信号的类型及模拟输入对应的参数; ATV212变频器的RJ45接口的作用; ATV212变频器开放式通讯端子的功能,支持的通讯协议及对应的参数; ATV212变频器动力端子的作用。