我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:ATV212变频器操作面板上按键的功能是怎样的?
问题描述:
ATV212变频器操作面板介绍

所属产品线:
ATV212变频器

解决方法:

介绍了ATV212变频器显示屏LED指示灯的功能;介绍了ATV212变频器各个按键的功能;以修改参数Cnod参数为例演示了各个按键的作用;介绍ATV212变频器本地和远程切换操作以及各LED灯的状态。