我们今天能为您提供什么帮助?

Video:ATV212变频器命令与给定如何设置?

问题描述:
ATV212变频器命令与给定。

所属产品线:
ATV212变频器

解决方法:

介绍了ATV212变频器命令来源为参数CNOD和频率给定对应的参数Fnod;介绍了ATV212变频器参数Cnod各个选项对应的命令源:0为逻辑输入,1为面板,2为通信;介绍了ATV212变频器参数FNOD各个选项对应的频率给定源:1为VIA,2为VIB,3为HMI,4为通信,5为加减速。