我们今天能为您提供什么帮助?

Video:ATV212预置速度如何设置?

问题描述:
ATV212预置速度设置。

所属产品线:
ATV212变频器

解决方法:

介绍了ATV212变频器预置速度的设置:

ATV212可以通过外部逻辑输入的不同组合实现多段速的功能,初始速度由参数Fnod决定,端子R对应参数F111出厂默认预置速度命令输入1,设置端子RES对应参数F113=7,即预置速度命令输入2,设置端子VIA对应参数F118=8,即预置速度命令输入3。 当端子R输入为1时,变频器以预置速度1即参数sr1中设置的频率做为频率输出值,当端子R,RES,VIA输入都为1时,变频器以预置速度7即参数sr7中设置的频率做为频率输出值。对端子VIA做功能定义前,要结合拨码开关SW100和参数F109将VIA类型设置为逻辑输入。