我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:ATV212变频器面板调速和控制启停如何设置?
问题描述:
ATV212变频器面板调速和控制启停。

所属产品线:
ATV212变频器

解决方法:

介绍了ATV212变频器面板控制的操作步骤:按动面板上的本地远程切换按键,按键上方的LED指示灯变亮,此时切换到本地控制模式,按动RUN键启动变频器,按动上下方向键设置频率值,按动STOP键停止变频器。