我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:ATV212变频器Modbus通讯参数如何设置?
问题描述:
ATV212变频器Modbus通讯参数。

所属产品线:
ATV212变频器

解决方法:

本视频介绍了ATV212变频器 Modbus通讯相关参数设置:

F807参数选择通讯通道,设置为0,使用RJ45接口,

F800设置RJ45接口的波特率,F801设置RJ45接口通讯的校验方式,F802设置通讯地址,F803设置通讯超时时间。

F807参数选择通讯通道,设置为1,使用开放式端子接口,

F829设置为1,F802设置通讯地址F803设置通讯超时时间,F820设置波特率F821设置校验方式