我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:时间继电器RE48AMH13MW有哪些功能?
问题描述:
时间继电器RE48AMH13MW有哪些功能。

所属产品线:
Harmony 时间继电器

解决方法:

介绍了时间继电器RE48AMH13MW的特性,安装方式和时间设置方法:

1、介绍了时间继电器RE48AMH13MW两种安装方式及对应的安装选件;

2、介绍了RE48AMH13MW的计时范围,控制电压;

3、介绍了RE48AMH13MW旋钮、圆盘及LED指示灯的作用。