我们今天能为您提供什么帮助?

Video:LT47外观及设置方法是怎么样的?

问题描述:
LT47外观及设置方法是怎么样的。

所属产品线:
LT47 电子过流继电器

解决方法:

本视频以LT4706BS为例介绍了LT47继电器的外观及设置方法。

LT47主回路及控制回路接线说明,LT47的LED状态灯的作用说明,LT47按钮及旋钮作用说明,LT47安装方式说明,LT47详细参数设置步骤说明,LT47测试功能操作说明。