我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:GV2断路器如何加挂锁?
问题描述:
GV2断路器如何加挂锁。

所属产品线:
国产TeSys Deca GV2电动机断路器; 进口TeSys Deca GV2电动机断路器

解决方法:

本视频主要介绍了GV2ME和GV2PM断路器的挂锁操作。

GV2PM操作旋钮上有个白色机构,当旋钮处于O位置时,这个机构可以向外拉出,当机构拉出后断路器是无法操作的,此时在圆孔中挂锁,将断路器锁定在分闸位置。按键式断路器GV2ME的挂锁位置在黑色启动按钮的下方,当断路器处于分闸位置时,启动按钮下方的白色机构可以向外拉出,并在圆孔中加挂锁。